This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:连接 EVM D3的目的是什么?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621203/lp8863evm-what-is-the-evm-d3-connected-for

器件型号:LP8863EVM

尊敬的支持团队

EVM D3的连接目标是什么?

在保护情况下、哪些引脚受到保护?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    其主要用途是提供保护 、以防止升压输入电压低于接地电平、从而不会损坏升压组件(例如、 开关 FET)。 如果升压开关导致非常高的纹波、 则会通过振铃产生负电压。

    另一种情况是 Vin 与输入连接器以相反的极性连接。 在这种情况下、该二极管可以最大程度地减小正节点和接地节点之间的电压差。

    希望这对您有所帮助、