This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:UCC28950能否用于3kW DC/DC?

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621202/ucc28950-can-ucc28950-be-used-for-3kw-dc-dc

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951-Q1

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 UCC28950用于3kW 直流/直流转换器。  其目标 大致规格如下。

输入电压:400V 直流、输出电压:150V~200V 直流、输出电流:10~15A、无隔离。

 他们有几个问题、如下所示。

问题1. UCC28950是否可用于电源?

问题2. 是否有任何用于电源等的基准电路。

问题3. 如果您有适合电源的器件、请告诉我。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    UCC28950或 UCC28951-Q1是适用于此应用的出色解决方案。 TI 没有此功率级别的参考设计、但许多客户在此功率级别在 UCC28950中进行设计。

    我们提供了 SPICE 模型和 Excel 计算器来帮助您完成初始设计。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致

    Peter