This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:插入时如何激活 TPS659037?

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620511/tps659037-how-can-i-active-tps659037-when-i-plug-in

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5726

大家好!

我正在尝试在通电时自动开启系统。 (无任何僵尸)

因此、PWRON 引脚接地、LON_PRESS + KEY。LPK_INT_CLR = 0对于该系统而言足够了?

P.S. 我使用的是 TPS6590375和 AM5726

来自 Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    您的建议将起作用。 但是、我认为您需要每12秒清除一次 LPK 中断、因为 PMIC 将持续看到长按键事件。

    另一种方法是将 GPIO_7/POWERHOLD 和 RESET_IN 直接连接到 LDOVRTC_OUT。 这将在供电后立即启用 PMIC、并且无需任何软件即可保持 PMIC 正常运行。

    为了支持不受控制的断电(输入意外移除时)、您可以通过将监控器复位或 PGOOD 引脚从前置稳压器连接到 RESET_IN 来修改此功能、以便在输入电源丢失时关闭 PMIC。 在这篇博文中、我们对图表进行了更详细的描述。
    e2e.ti.com/.../how-to-meet-power-sequencing-requirements-with-a-pmic

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    感谢您的解决方案!

    BTW、因为我知道 LPK 激活条件是保持低电平状态 pwron 引脚。 因此、我使 LON_PRESS 键.LPK_INT_CLR = 0以停用 LPK 中断。

    根据您的建议、3个引脚 GPIO_7/POWERHOLD、RESET_IN 和 LDOVRT_OUT、连接足以在 PMIC 通电时激活 TPS659037?

    来自 Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    是的、GPIO_7和 RESET_IN 连接高电平将打开 PMIC。  您可以在 数据表的状态转换请求部分中参考开启请求和开启请求门控条件。  您至少需要一个根据请求(GPIO_7/POWERHOLD)、并且必须删除所有门控请求(RESET_IN=HIGH、PWRDOWN=FLUST/GND)。  当为器件供电时、LDOVRTC_OUT 会自动打开。  因此、如果以这种方式连接这些引脚、PMIC 将打开。

    此致、
    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    非常感谢您的善意。

    我将更新结果。

    再次感谢 Karl。

    来自 Lee