This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27530EVM:bqEVSW 启动问题

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27530EVM, BQEVSW, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620702/bq27530evm-bqevsw-startup-issues

器件型号:BQ27530EVM
主题中讨论的其他器件: BQEVSWBQSTUDIO

尝试使用 EV2300和 BQ27530EVM 评估 BQ27530。 但是、遇到通信错误。

我联系了 TI 聊天、他们无法取得进展、因此建议我在这里发帖。

我已经尝试使用 BQSTUDIO 和 bqEVSW 软件。 但也不起作用。 最初我遇到了 EV2300驱动程序的问题、但我认为现在安装好了。 插入和拔下 USB 时、我听到 Windows 蜂鸣声、并且设备管理器不再显示任何问题。

EVM 也连接在 USB 电缆上。 但是、当我插入/拔下 EVM 时、我没有收到 Windows 蜂鸣音。

我已经尝试在 EV2300和 EVM 之间连接电池和电源以及 I2C。

我遇到的错误是"无法与 EVM 电量监测计建立通信"。

根据对话框中的建议、我连接了一个电池。 电池电压为3.7V。 因此、我相信应用权力评论已得到满足。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否按照以下 EVM 用户指南中的讨论设置了监测计?
    www.ti.com/.../sluua09b.pdf

    -请 仔细按照有关设置 EVM>的说明进行操作
    -第二,您能否确保在 ON 位置安装跳线 Jp4以启用芯片?
    第三、测量 VCC 引脚上的电压并查看其测量值是否约为2.5V。 如果引脚上没有电压、则表示 IC 未通电或已损坏、需要更换。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面介绍了设置:  

    PC -> USB -> EV2300、EVM 上的 I2C 至 J14

    在 EVM 上、所有跳线均处于程序中建议的默认位置。

    电池通过热敏电阻连接到 PACK+和 PACK-。

    向 J1/J3施加6V 电源。

    从 EVM 到 PC 的 USB。 (是这样吗?)

    但是、我在 SYS/GND 上没有电阻负载。

    我目前没有安装电压表或电流表。 所有电压表连接均为开路、电流表有效短路。

    按照说明操作是令人困惑的。 他们建议使用 BQtudio、但失败了。 然后、有人告诉我使用 bqEVSW。 我尝试运行这两个软件。 BQSTUDIO 表示"此器件与应用不兼容..."

    您说我应该使 JP4处于 ON 位置。 不是。 它处于默认位置、我认为它是关闭的。 按照 UM 中的说明进行操作。

    TP9在电池开路时为~0.0V wrt GND。 或电池连接。

    我移除了 EVM 上的 USB (EV2300仍具有 USB)。 软件仍然无法找到设备。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、
    将启用监测计的 Jp5设置为 on。 我把 jp4误认为是 jp5。 但是、EVM 用户指南状态 jp4也应设置为 on、以实现正常运行。
    谢谢
    Onyx