This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:在编程失败后监测计无法执行/恢复

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619895/bq28z610-gauge-cannot-able-to-execute-recover-after-programming-gets-failed

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

大家好 、

我 在    Bqstudio 的帮助下对监测计固件文件进行编程、在 20个电路板中、我能够   成功对11个电路板进行编程  

  对于2-3个电路板、 已 检查自动执行、 但无法  执行、现在这些电路板  未 连接到 Bqstudio

在2 个电路板 中、甚至执行 自动按钮未 选中、编程未成功执行可能是  由于目前的一些连接问题  

这些 板 也  未连接 到监测计、 我如何恢复这些 器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试重新编程 srec 文件? 有时、如果监测计仍处于 ROM 模式、这将起作用。 您还可以尝试移除和恢复电池以强制上电复位。 这也有助于恢复。 否则,您可能必须更换设备。 我还遇到了 bqStudio 在编程器件时挂起且必须重新启动的情况。 您可能还需要取消选中自动执行框、并在 srec 完成新设备加载后手动按下执行按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tec
    >您也可以尝试删除和恢复单元格以强制进行上电复位
    去了,但运气不好。
    用设备替换意味着什么? 如果设备出现故障? 发生这种情况的原因是、在一种情况下、只需编程失败、器件无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于某些电路板无法编程的原因、我没有答案。 编程期间可能会出现噪声问题、或者可能存在下面 e2e 链接中讨论的电源问题。 如果无法恢复与设备的通信、则需要用新设备替换设备。

    e2e.ti.com/.../2279906
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    昨天我们可以解决这个问题。 Bq Studio 无法自动检测监测计,但仍然无法通过手动选择设备然后执行程序来成功地重新编程监测计。

    任何 TI 专家,请帮助我解决此问题,我们如何避免此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果监测计处于 ROM 模式、则不会自动检测到器件。 您能否验证设备上的固件版本。 另外、请 按照以下说明操作您的器件的硬件版本、并告诉我您获得了什么结果。

    e2e.ti.com/.../4745.how-to-identify-hardware-version.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    固件版本为9002A2

    请告诉我如何从 ROM 模式恢复设备。 由于我的两个器件没有响应、显示了类似的行为、似乎它们处于 ROM 模式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您按照文档一词中的说明操作时、您得到了什么结果? 0x9100或0x9101?
    尝试使用默认固件重新编程电路板、然后退出 ROM 模式。 也许您的黄金文件会以某种方式损坏电量监测计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    我得到了0x9101。 您能告诉我从哪里可以获得默认固件程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7245.bq28z610_5F00_v0_5F00_17_5F00_build_5F00_22.srec

    我已附加它。 此外,您能否确认您使用的是 EV2300还是 ev2400? 您使用的固件版本是什么。 如果是 EV2300、请确保使用的是 v3.1m 或3.1r。 如果是 ev2400、请确保它是 v0.18

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx,

    我正在使用 EV2300,我已将固件版本更新为3.1m。我将尝试将其更新为默认固件版本。 如果我记得正确的话
    当我尝试更新上述两个板的固件时,它们将发送消息,如“No acknowledge from device”(从设备不确认),以及如何将这些设备编程为默认固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果器件是 NACKing、用于对固件进行编程、则表示它们可能已损坏、需要更换 IC。

    谢谢
    Onyx