This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070EVM:为深度放电的电池充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070EVM, BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618981/bq24070evm-charging-deeply-discharged-battery

器件型号:BQ24070EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24070

您好!

我正在测试 BQ24070EVM、并且在为深度放电的电池充电时遇到问题。 电池是一个3.7V 锂聚合物电池、其安全电路在电池电压低于3V 时将输出降至0V。 论坛上还有另一个关于此主题的主题:  从未收到答案。

 

我遵循了 EVM 手册中的测试程序并进行了以下观察:

1.在插入电池并关闭直流电源的情况下、VOUT 为0.20V。

2.向 IN 提供5.25V 电压后、VOUT 为0.20V、但所有三个 LED 均亮起、表示系统处于预充电状态。  

3. 5分钟后,VOUT 仍为0.20V,预充电 LED 仍亮起。


4.我拔下了放电的电池和电源,并连接了已充电的电池。 输出电压为4.4V。 已打开电源、STAT1和 PG LED 亮起、VOUT 为4.4V。

5.我已拔下充电电池和电源,并再次连接第一个电池(其输出电压现在为3V)。 已打开电源、STAT1和 PG LED 亮起、VOUT 为4.4V。

6.再次将第一个电池完全放电  (输出0V)、已重新连接到 EVM。 输出电压为0.20V。 已卸下负载、然后将其更换(根据测试程序的建议)。  已打开电源、STAT1和 PG LED 亮起、VOUT 为4.4V。

 

是否有办法在不断开电池或负载的情况下"解锁"电池进行充电? 在 DPPM 上添加电容器以延迟短路是否有帮助? 电源管理系统将封闭在器件内部、因此当电池放电时、我无法物理断开电池/负载。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于电池已完全放电、这主要是由于电池预调节安全计时器超时、如下所述。 请考虑通过增加 R (TMR)来延长此时间。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我再次使用默认的预充电计时器设置(1800 s)进行了测试、不认为这是问题、但希望得到一些澄清。

    我连接了放电电池(0V)、系统进入短路模式(VBAT = 0V、VOUT = 0.25V、VIN 电流= 15mA)、但所有 STAT LED 亮起、表示已预充电。 30分钟后、我没有看到任何变化指示故障(LED 仍然亮起)。 我断开/重新连接了负载、系统立即开始快速充电(VBAT = 2.8V、VOUT = 4.4V、VIN 电流= 1.3A、STAT1和 STAT3打开)。 我用另一个放电的电池重复测试、在断开/重新连接 负载之前等待了15分钟、系统直接进入快速充电状态。 我再次重复测试、但在连接放电的电池后立即断开/重新连接负载、系统进入我认为的预充电阶段 (VBAT = 2.8V、VOUT = 0.25V、VIN 电流= 250mA、所有 STAT LED 亮起)、然后在大约15秒后快速充电。

    我认为 IC 在前两种情况下成功地恢复了电池、但我认为这在短路情况下是不可能的。 你有什么见解吗? 该 EVM 在 DPPM 上有一个电容器、当我热插拔带电电池(VBAT > 3V)时、系统不会进入短路模式。

    我从 BQ24070数据表第16页的工作流程图中了解到、IC 应该能够恢复电池并继续快速充电、而无需断开负载。 是这样吗? 如果是、那么 IC 可能会卡在短路状态但仍能进行预充电的其他原因是什么? IC 是否与具有此类安全电路的电池完全不兼容?


    谢谢!