请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28881 我正在尝试解决以下设计中的问题。 我正在尝试辨别工作频率。 我希望使其尽可能高。 我无法从数据表中判断它是 DCM 还是 CCM。 您能帮助我了解它是什么吗? 还有任何提高工作频率的提示? 我遇到音频噪声问题、认为提高工作频率是一个好办法。 L1的噪声约为12kHz。
L1 = 1mH
L2 = 1mH
C1 = 5.6uF
C2 = 5.6uF
CL = 220uF
Rfb1 = 49.9K
Rfb2 = 10K
CFB = 15nF
最大输入电压为405V
输出电压为6V
最大输出电流为125mA