This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq29209:需要电阻值来计算泄漏电流

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619720/bq29209-need-resistor-value-for-calculate-leakage-current

器件型号:BQ29209

这是 bq29209的功能方框图。 请帮助确认以下问题。

 

  1. FET 的内部电阻器
  2. 从 VDD 到 CB_EN 的电阻器
  3. 如果内部 FET 断开、则存在从 VDD 到 CB_EN 的泄漏电流

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部电阻可由  ICB1 = V1/(RCB + RINT)得出。

    2.是的、有一个上拉电阻器、但可以是线性的、也可以是开关式的。

    CB_EN 上将存在泄漏电流、规格为 ICB_EN = 200nA (最大值)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至于 CB_EN 引脚上的"上拉"、->它是流入 LDO 的50nA 电流源。 有一个反向阻断二极管与电流源串联。
    需要修改线性电阻器符号。

    如果 CB_EN 保持接地、则将有一条从 VDD 到 CB_EN 的电流路径(高达200nA)。

    内部 FET 电阻~ 100欧姆。