This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:负载电流增大时 DRV 上的异常波形

Guru**** 2580915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25740, UCC28740, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620817/ucc28740-abnormal-waveform-on-drv-when-load-current-increase

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件:TPS25740UCC24636

大家好、

我的客户使用 UCC28740+UCC24636+TPS25740构建100W Type C 适配器。 但发现当负载电流增加时、DRV 电压变得异常、请查看以下波形。

您能否帮助分享您的意见以改进?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧、

    感谢您在此处的注意事项。

    器件似乎进入了电流限制状态。 他们可能需要特别查看 CS 信号的大小。

    您能否提供 Vout、CS、辅助绕组波形和 Vdd 信号?

    如果您可以分享非常有用的原理图、

    这种情况发生在什么输入电压和输出电压/电流?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回答、请找到随附的详细测试结果。

    输入电压为110VAC、当输出电流大于5V@2A 时、将会发生这种情况。

    e2e.ti.com/.../UCC28740-Testing-Result_5F00_08_5F00_17.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fery、

    布置的波形中的 PWM DRV 模式表示环路响应不稳定、这受测试结果文件中的 FB 波形支持。 查看您的原理图、我看到反馈分压器 R27 (在 IC202-A 输入端)被一个与一个小电阻串联的大前馈电容所绕过。 我怀疑这会提供过多的前馈信号、并可能导致不稳定。 通常、这种类型的前馈更微妙、在 R27上使用较小的 C 和较大的 R、但我不确定实际值应该是多少。 该 R-C 网络增加了额外的正相移、通常用于补偿 L-C 极点、但该功率级没有此类极点。

    出于调试目的、我建议您移除 C21并进行测试、以查看环路是否在所有运行条件下保持稳定。
    一旦确定了增益和相位图、则检查增益和相位图、以确定在哪些位置可能需要额外的相位升压(如果有)以及需要多少相位升压。 如果需要、您可以计算实现此目的所需的 C 和 R 值。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferry、

    我查看了您的 e2e 查询、并将我的反馈和建议附在随附的 PDF 中。

    此致、

    Mike

    e2e.ti.com/.../2742.Fery-Feng-E2E.pdf