This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:DPPM 和切换到电池补充模式不工作

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, LM2576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620782/bq24075-dppm-and-switch-over-to-battery-supplement-mode-not-working

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: LM2576

我们在设计中使用的是 BQ24075。 我们在设计中使用950mAh 电池。  
如果用户切断12伏电源、此电池可用作备用电池。 BQ24075在提供外部电源输入的情况下始终开启。 我们使用12v 转4.5V 直流/直流转换器 LM2576为器件提供输入电源、因此使用 BQ24075。

由于 BQ24075能够高效管理电源路径、因此我们在设计中选择了 BQ24075、但我们看不到它的作用。

以下是我们的观察结果。
1.如果我们在电池充满电时断开器件(位于 BQ24075中)的主电源、则器件将完美工作、直到电池完全耗尽(大约6小时)
2.电池完全耗尽且器件完全关闭后、如果我们再次连接电源(位于 BQ24075中)、电池充电开始。  
电池电压开始从3.3V 增加到4.17或4.19v。  
3.我们期望该器件在电池电压达到4伏或更高时开启。 但器件永远不会获得全功率。
我们的器件需要2A 的最大峰值电流、因此在使用 USB 充电或12V 充电时需要电池补充模式。  
但是、在我们断开主电源之前、不会看到从充电到电池或提供应有电流的容量的切换。 这意味着主电源需要从 BQ24075手动断开。

您能否告诉我们在切换 DPPM 模式或向负载提供足够电流时会出现什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar 您好!
    在声明3中、您表示"我们希望器件在电池电压达到4伏或更高时打开。 但器件永远不会获得全功率"。 当存在输入电压时、输出被调节至5.5V、因此您不必等待电池电压上升。 DPPM 系统对输出进行优先级排序、因此根据 ILIM、该器件应能够使用补充模式提供高达5A 的电流。
    陈述4有点令人困惑。 一旦进入补充模式、电池端接被禁用、所以电池将保持充电。 在 VIN 存在的情况下、仅使用电池为输出供电的唯一方法是设置 EN1和 EN2 = 1。 请发布您的原理图。

    此致、

    Raheem