This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:陶瓷输出电容器?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621102/lm5085-ceramic-output-cap

器件型号:LM5085

我不太清楚数据表。

我将最小纹波电路配置用于 R3、C1和 C2 (表19)。

我尝试使用 Webench 工具对此进行仿真、但是 Webench 工具不使用此电路配置、我不知道如何修改电路配置以包含此网络。

我尝试将输出电容器更改为陶瓷类型、该工具不希望我这么做。 我收到一条消息、即输出电容 ESR 需要介于 ~ 1.0欧姆至1.7欧姆之间、否则稳压器将不稳定、但请记住、这是 没有最小纹波配置网络的。

即使在使用最小纹波电路配置时也是正确的吗? 我更愿意使用陶瓷输出电容器、但不想添加额外的串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以使用 ESR 最小的陶瓷和 III 类纹波注入。 请遵循数据表中的方程式24至28。

    希望这对您有所帮助?

    此致、

    David。