This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:TPS40170

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620592/tps40170-tps40170

器件型号:TPS40170

在最近的产品设计中、我们选择了 TPS40170降压转换器并遇到了一些问题。  

由于我们的计划非常紧、并且我们即将截止向客户提交我们的产品、因此我们非常感谢 TI 提供的大力支持。

 

我们的应用如下:

  • +48VDC 输入

  • +30V 直流输出

  • 设置电流6A

  • 输出电容负载1.860mF Elco 和10uF 陶瓷

 

目前、我们正在测试/调整 SMPS 的物理硬件。 遗憾的是、对于30V PS、我们正在努力解决以下问题。

 

启用48VDC 输入后、输出电压达到10V、然后突然下降。 重启后、不再测量输出电压、芯片被分解。  我们重新销售了一个新芯片、并通过进一步限制48V 输入电压的电流来继续测试、我们甚至从0V 开始增加电压。 一旦我们达到37V (我们在其中设置 UVLO 限制)、芯片开始开关几秒钟(最大输出电压测量值为10V)、并发生故障。 (在测试期间不存在电阻负载)

由于 VBP 8V)和 VDD 仍在运行、损坏的芯片在驱动器侧似乎出现故障、只有栅极不工作。  缺陷单元的电阻压降非常低、会将驱动器输出压至 GND。

 

我们所做的是:

  1.  

  • 新芯片

  • 移除了高侧和低侧 MOSFET。

  • 启动设备

 

芯片启动时没有任何问题、高侧和低侧的开关都很好、没有发现异常。 由此、我们可以得出结论、芯片工作正常并在进行切换。

 

  1.  

  • 焊接 MOSFET 并移除了1.76mF 的电容、这样输出端只连接了100uF 和4.7uF 的陶瓷电容、无电阻负载

  • 启动设备。

  • 同样、输出电压未达到30V。 它达到大约10V、芯片损坏。

 

  1.  

  • 新型芯片

  • 删除了100uF 电容、输出端仅存在4.7uF 电容。

  • 芯片确实启动、并且在输出端达到30V。

  • High 和均已正确切换

  • 30V 输出正常、但有点不稳定。

 

  1.  

  • 我们通过根据计算增加 Ilimit 电阻器和 SS 电容器来试验 OCP。 在启动100 uF 负载芯片的情况下、输出电压再次较低、芯片再次损坏。

  • 然后、我们在高栅极和低栅极中添加了一些电阻。 芯片已启动、但仍注意到输出电压较低、但这次芯片仍能正常工作。

 

我们预计芯片故障是由 SW 引脚上的过压引起的。 请在此处帮助您了解如何调整系统、以便我们首先防止芯片出现缺陷。 第二、如何继续使其在我们的1.7mF 负载下正常工作。

 

我们非常感谢您的回复、因为我们的时间安排非常紧、我们将在截止日期前向客户提交我们的产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有该设计的原理图和布局?
    如果您怀疑 SW 节点过压、是否尝试在 SW 节点上添加缓冲器来解决此问题? 您是否具有 SW 节点的示波器捕获? 您可以做的另一件事是添加与底部 FET 并联的肖特基二极管。
    似乎您向 FET 添加了一个栅极电阻、它会减慢转换速度、这可能有助于芯片免受损坏。
    是在 IC 上损坏了两个驱动器、还是仅损坏了 HS 或 LS 驱动器?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我将检查以下内容。

     

    1.布局;布局是否符合数据表中给出的建议?

     

    尝试的东西。

     

    在顶部 FET 栅极上放置一个~5ohm 的串联电阻器、以缩短转换时间并帮助缓解潜在的布局问题?

    将肖特基与底部 MOSFET 并联放置、以最大程度地减小开关节点处的负电压、并降低反向恢复损耗。

    在低侧 MOSFET 旁放置一个从 V switch 到 GND 的 RC 缓冲器、以最大限度地减少开关转换期间的高频振铃

     

    如已要求、请提供原理图。

     

    希望这对您有所帮助、

     

    谢谢。

     

    David。