This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117-Q1:我们能否在不损坏器件的情况下使用这些 TVS 二极管?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621108/lm5117-q1-can-we-use-these-tvs-diodes-without-damaging-the-device

器件型号:LM5117-Q1

大家好、

我的客户在 LM5117-Q1中针对其功率分布的输入进行了设计。 客户要求将工作输入电压提高到60V。 因此、他们考虑使用两个 TVS 二极管之一:

-P6SMB68A

SMBJ54D-M3

这两个器件的击穿电压均为60V、但最大钳位电压为~85V、远远超过了绝对最大值75V。  

只需检查以确保这绝对不可协商、对吧? 即使是微小的瞬态也不应超过 absmax?

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意你关于绝对最大值不可谈判的说法。  

    实际上、在10-100ns 范围内、高于绝对最大值5V 的小尖峰可能是可以的。

    但是、TI 无法确保器件能够承受;因此绝对最大规格必须保持。