This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:TPS61199是否允许不同通道具有不同的电流?

Guru**** 2567445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620458/tps61199-does-tps61199-allow-different-channel-has-different-current

器件型号:TPS61199
主题中讨论的其他器件: TPS61196

您好、Tiers、

我看到有人发布了这个问题、但直到现在都没有回复、我现在也有同样的回复。

实际上、我有一个16通道 LED 设计、每个通道的电流不同、电流范围为10-50mA。 因此、我想选择 TPS61199的两个单位。

TPS61199是否允许 不同通道具有不同的电流? 如果是、如何处置? 如果没有、任何人都可以告诉我更好的解决方案。

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS61199不支持独立的电流控制。 我们将尝试为您的应用找到合适的器件。 每个灯串将使用多少个 LED?

    此致、

    Angelos Tsiros

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelos:

    感谢您的回答。 很抱歉、我没有描述。

    实际上、它不用于向 LED 提供电流、而是用于向组件提供电流。 该组件具有16个引脚、每个引脚所需的电流都是不同的(5-50mA)。 我希望每个通道都可以独立调节。

    我的输入电压范围:5-24V。 PWM 调光更好、模拟调光也可以接受。

    等待您的产品选择或解决方案。

    再次感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、
    我们的器件基本上用作升压转换器、因此有一个输出引脚用作升压输出电压。 您将如何将此升压输出电压连接到您的组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caryss、

    我很高兴收到你的答复。  至于升压输出电压、由于电压较低、我可以直接连接设备或串联电阻器来解决问题。 现在、我主要需要所需的稳压电流、电路结构简单、电流精度更高、最重要的是全部。

    谢谢!

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS61199只有一个针对全部8个通道的 LED 电流设置。  它们必须使用 TPS61196进行独立的通道控制。  唯一的问题可能是 TPS61196上只有6个通道、因此对于16个灯串、您需要三个器件。

    谢谢

    特拉维斯