This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923:LM36923曲线

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620856/lm36923-lm36923-curve

器件型号:LM36923

Android 中有256个背光电平(0~255)、背光节点为 /sys/class/leds/lcd-backlight/brightness、但 LM36923 11位背光寄存器0x18和0x19中有2048个电平。

您能否提供推荐的将功能或典型映射表从 Android 256级转换为 LM36923 2048级、这取决于 LM36923亮度调节器和 LED 电流 指数映射?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请留出一些时间让某人使用映射算法。 我们很快会回来。

    此致、
    Angelos Tsiros
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在将256级映射到11位亮度的情况下、建议保持亮度 lsb 寄存器设置(0x18=0x07)、然后将256级亮度映射到亮度 MSB (0x19)。 还需要启用斜坡(寄存器0x11中的位4)、LM36923将使用11位控制在8位亮度级别之间转换。 映射方程为50uA x 1.003040572^(代码 x 8)。 范围为51.22uA 至25mA、步长为2.43%。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    此致、
    Randy