This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:关于 LMR16006的反相降压/升压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620875/lmr16006-about-inverting-buck-boost-of-lmr16006

器件型号:LMR16006

您好!

我对 LMR16006有疑问。

我想构建一个反相降压/升压电路。

我可以在以下条件下使用它吗?

VIN=17~24V

Vout=-20V

Iout=10mA

如果 Vin 为20V 或更高、我认为 Vout =-20可以输出、
我担心 Vout =-20V 是否可以在输入电压为17V 时输出

此致、

渡边

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Watanabe:

    我相信、从 IC 的角度来看、您可以在 VIN = 17V 时输出-20V 电压。 VIN 和 IC GND 之间的电压为37V。
    您可以在此处看到一些设计公式
    www.ti.com/.../snva722b.pdf

    谢谢
    -Arief