This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:如何获取 TIDA-00200中列出的组件、例如 G135067LF 变压器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620865/lm5032-how-can-i-get-the-components-listed-in-tida-00200-such-as-the-g135067lf-transformer

器件型号:LM5032
主题中讨论的其他器件:TIDA-00200

尊敬的先生/女士:

TIDA-00200的 TI 设计非常接近我的应用需求、因此我想购买设计中列出的组件来构建测试板。 但是、我不知道如何在原理图中获取名为"G135067LF"的变压器(我在线搜索、但在 GCI 网站中找不到它)。 此外、我还想根据我的应用规格推导来尝试使用新的变压器。 因此、我想知道如何获得定制变压器(改变的匝数比和电感器)。

非常感谢。

LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lin

    如果您希望根据自己的要求重新设计变压器、可以参阅以下链接中的变压器设计第4.3.2节。

    www.ti.com/.../tidu413a.pdf

    此致、
    云生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng

    感谢您的快速响应。 您知道吗?如果我只是想遵循 TIDA-00200的 TI 设计、那么我如何获得"G135067LF"的变压器? 我无法从 GCI 网站找到此变压器(也无法浏览 GCI 的其他产品、因为需要密码和帐户)。

    谢谢。

    LIN