This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:用于验证 IC 功能的检查点

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620972/bq76pl455a-q1-checkpoints-to-verify-functioning-of-ic

器件型号:BQ76PL455A-Q1
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-TMS57004EM1402EVM

你好。

我们使用 BQ76PL455A-Q1 (IC、而不是 EVM)来监控和被动平衡14节电池。 电路连接已按照数据表的典型应用中所述进行。 我们想知道 IC 上是否有任何检查点、我们可以检查并确定 IC 所需的所有连接都是由我们完成的。

例如:-引脚 V5VAO、VM、VREF、VDIG 等之间的电压 连接14个电池(将被监控)后、即使未连接主机控制器、这些引脚也会显示输出。 如果是、如果所有连接都正确、它们在理想情况下必须显示什么电压。

如果没有、是否有任何其他引脚可以指示与 IC 的正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kartik、

    如果 IC 连接到电池、您可以检查5VAO 连接(始终应为~5V)。 一旦 IC 通过 MCU (基极器件)的唤醒脉冲或唤醒信号(堆叠器件)唤醒、则其他电源轨将会出现。

    您还可以回读 SREV 寄存器或器件寄存器等内容以检查 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 David 的快速回答。

    V5VAO 上显示4.5V。 但是、尽管主机控制器提供唤醒信号、其余电源轨仍不显示任何电压。 也不会进行 UART 通信。所使用的主机控制器是 LAUNCHXL-TMS57004、代码如 EM1402EVM 软件中提供的那样。

    此外、Fault_N 引脚显示零电压。 是否指示未发生 UART 通信的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik、

    您能否验证通信模式开关是否处于正确的位置(如果仅使用1个电路板、则为单个;如果使用桥式 IC 并通过菊花链进行通信、则为差动)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我们仅使用一个 IC、而不使用菊花链配置。 没有通信模式开关。

    此外、您能否按照我在前一个回复中提出的要求、提供有关 Fault_N 引脚的澄清说明。