This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:UCC28220非隔离器升压模式

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620653/ucc28220-ucc28220-non-isolator-boost-mode

器件型号:UCC28220

我们需要非隔离器 DC/DC 升压解决方案和输入电压18~60VDC、输出电压75V、输出电压250W!

有什么建议? 设计工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的发帖。 对于这些要求、有很多可能性、包括 UCC28220。 我更喜欢使用升压拓扑。 什么是终端设备或应用? 密度、稳健性、效率、成本等方面的主要要求是什么? 您对轻负载效率有任何要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    直流/直流电源板、
    稳健性和有效性是关键要求(包括轻负载)、
    UCC28220最大占空比是? 可以支持90%的占空比?