This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:TSLOT_LENGTH 的时间变化

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620730/tps65910-time-variation-of-tslot_length

器件型号:TPS65910

大家好、团队成员。

请告诉我 TSLOT_LENGTH 设置为 2ms 时的时间变化。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotsugu-San、

    Thread 已分配给该设备的专家。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kobayashi-San、

    如果使用晶体、精度应与外部晶体的精度相关;如果使用晶体、精度应与内部 RC 振荡器相关;但是、由于额外的时钟门控、精度可能不完全相同。 当使用内部 RC 振荡器时、它的最小值/最大值为15%、因此我们可以预期 TSLOT_LENGTH 会有如此大的变化。 这不是一个特征参数。