This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为基于 MPPT 的太阳能充电控制器中的 MSP430微控制器供电

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620760/power-supply-to-msp430-microcontroller-in-mppt-based-solar-charge-controller

主题中讨论的其他器件:INA138LM5019

你(们)好

能不能让任何人澄清为什么 PMP7605 MPPT 充电控制器参考设计中的 INA138和 MSP430微控制器电源是由太阳能电池板端而非电池端供电的

如果它是通过面板端供电的、那么它如何在夜间为微控制器和 ina138电流传感器供电。 我们为什么不能简单地通过电池供电。 我在这里遗漏了什么吗?

请在附件中找到原理图并使用 LM5019.e2e.ti.com/.../tidr393_5F00_SCHEMATIC.pdf 完成电源设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PMP7605 REVC 使用 SM72295MA 桥从太阳能电池板为电池充电。 所有电路 (10V 和3.3V)的偏置电源分别来自 LM5019降压和 TLV70433线性稳压器。  偏置 电源根据您的状态从 P+(电池板)接收其输入电压。 此参考设计是一款仅为电池充电的 MPPT 转换器、不用于在太阳能输入不足的情况下运行。 可以根据您的建议将电池电压和电池板电压一起为 LM5019降压转换为电压。 这 将允许两个电压中较高的电压持续提供偏置电源、但 会在夜间从电池消耗功率。 夜间、电路将继续工作、但不执行任何附加功能。