This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:需要原理图和 PBC 文件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620993/em1402evm-schematics-and-pbc-files-needed

器件型号:EM1402EVM

您好!

我购买了用于评估 TI 的主动平衡解决方案的 EM1402、因为我认为充分利用20Ah 12S 电池是一个很好的选择。

遗憾的是、我在包装盒中没有找到原理图或 PCB 文件、只有电路板和电线。

从哪里可以获得实际的设计文件?

否则、模块对于了解最佳实践并将其重新编入我们自己的模块几乎无用...

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sergey、
    有关设计文档、请参阅 TIDA-00817。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这对您有很大帮助