This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:CLSA/CLSB 可接受电阻范围

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2373-4EVM-758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620262/tps2373-clsa-clsb-acceptable-resistance-range

器件型号:TPS2373

大家好、团队、

您能否支持 TPS2373 PD 分类 CLSA/CLSB 可接受的电阻范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    在 TPS2373的数据表中、可接受电阻范围请参阅第16页的表1 "类电阻选择"。  

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。 我很乐意回答任何问题。

    谢谢、

    Thomas A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    感谢您的快速响应。 我认为表1显示了 CLSA/CLSB 电阻器的典型值。 TPS2373可以为每个电阻器接受多少百分比? 例如、可以接受1210欧姆+/-?%?

    谢谢、

    Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Koji San:
    请参阅 TPS2373-4EVM-758的第16页
    www.ti.com/.../sluubj1a.pdf
    1%是可接受的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix-San、

    感谢您的评论。 但是、我认为应用材料上的这些信息意味着 EVM 使用1%的电阻器、电阻范围不可接受...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Koji-San、

    通过在 EVM BOM 中使用1%容差的电阻器、我们隐式建议保持在这些特定电阻额定值的1%以内、以确保 PSE 感测到正确的分类电流电平。

    您是否询问 PSE 是否容忍分类电流电平(因为使用的电阻器超出此1%的容差范围)?

    最棒的
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas-San、

    非常感谢您的支持。 我知道 TI 建议使用1%电阻器。

    在 cla化 期间、2.5V 应用于 CLSA/CLSB 电阻器、I_CLS 电流与 CLSA 或 CLSB 电阻器上的电流相同? 数据表第6页 ICLS 规格包括任何变化、如2.5V 稳压输出变化? 我的理解是否正确?

    您能否在 PSE 端共享 cla化 电流限制?  如果 I_CLS 复制 CLSA/B 电阻器上的电流、我认为 PSE 侧需要此信息、以考虑 CLSA/B 电阻器可接受的范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Koji-San。

    我已通知我们的 PSE 专家回答您的问题。

    谢谢、
    Thomas A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji-San、

    请参阅 IEEE 标准中定义的下表。 分级电阻的电阻取决于 PD 中使用的稳压器。 例如、TPS2373使用2.5V 稳压器。 您可以根据 PD 侧的分级电流和电压稳压器来确定电阻。 谢谢。  

    此致、

    一分钱