This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:移除输入/适配器监控

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620383/bq24725a-removing-input-adapter-monitoring

器件型号:BQ24725A

我尝试在成本更低、更简化的充电器设计中使用 BQ24725A。  我之前在一个应用中使用过它、它也为系统供电并利用输入功率监控功能。  我的问题是、我能否从设计中移除输入 MOSFET 和感应电阻器、并使其仍可用作纯电池充电器?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 它可以是一个纯电池充电器、不带输入 FET、并使输入感应电阻器短路。 但是、电荷丢失了开关 FET 短路保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您回复我的请求。 您能帮我解释一下我将如何做到这一点吗? 我已通过移除这些 FET 测试了原型、电池充电部分不再工作。 我是否必须在任何特定方向连接未使用的引脚、或者是否将它们全部悬空? 感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您不需要输入 FET 和输入电流感应、请将 CMSRC、ACP 和 ACN 连接到 VCC 或输入源"+"总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在硬件中执行了该操作、充电功能不再工作。  是否需要在硬件或软件中执行其他操作才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的原理图发送给我或在此处发布。 wang-li@ti.com

    此外、"不起作用"不提供足够的信息。 什么是 ACDET 电压? ACOK 是高电平还是低电平? "不工作"是否意味着充电器无法启用充电? 或者、您是否意味着某些函数无法正常工作?