This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2733:LM2733Y WebBench 600kHz

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/621019/webench-tools-lm2733-lm2733y-webbench-600khz

器件型号:LM2733

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

使用 LM2733时、是否有办法强制 WebBench 使用600kHz 而不是1.6Mhz 进行仿真?

我想转换3.5V -> 35V @ 20mA 负载。 我认为 WebBench 始终使用1.6MHz 进行仿真、因为它抱怨最大直流电为89%。

效率为70%时、我预计直流电流为~93%。 这只是整个温度范围内的规格。 温度范围、预期环境温度。 范围<= 40dC。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kvdv:

    我们只有 X 版本的 LM2733 (1.6MHz 固定)在 Webench 上启用。 还有0.6 MHz (“Y 版本”),但尚未在 Webench 上启用。

    此致、
    Mahantesh