This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:ILIM 时间响应

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620648/tps25942l-ilim-time-response

器件型号:TPS25942L

您好!

我想知道开始限制电流需要多长时间。 我可以看到、如果 Iout > Ifastrip、时间为1微秒。 但是、如果 ILIM < Iout < Ifastrip、数据表显示将需要4.5毫秒才能打开电路、而不是开始限制所需的时间。 是否有人可以为我澄清这一点?

谢谢

Gastón μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gaston、

    对于过载情况、ILIM < Iout < Ifastrip、电流限制器环路会运行并调节输出电流以设置 ILIM。 该环路的带宽为100kHz (典型值)。
    您能帮助我们了解此响应时间在您的系统中的重要性。
    您的终端设备是什么?

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的信息。 我必须将此 IC 放置在另一个控制电源的 IC 后面、因此我必须知道哪一个更快。

    此致、

    Gastón μ A