This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:PSM 模式和 PWM 模式之间的边界状态

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620259/tlv62569-boundary-state-between-psm-mode-and-pwm-mode

器件型号:TLV62569

大家好、

我的客户正在使用 TLV62569EVM 评估 TLV62569。
他发现 黄色 SW 引脚 脉冲宽度比绿色更薄。
负载电流约为0.4A、在 本例中、我认为它是 PSM 模式和 PWM 模式之间的边界状态。

CH2 (白色):电感器电流
CH4 (红色):SW 引脚电压


您能不能告诉我 为什么黄色脉冲 比绿色脉冲更薄?

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yaita、

    很高兴为您提供支持。 我想问您如何设置反馈偏差(电阻值和前馈电容器),如果可能,如何将输出电压的波形叠加到您发送给我的屏幕截图中?

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emmanuel -San、

    感谢您的友好支持。
    我发现 TI 日本 Goa-San 通过电子邮件(离线)与您联系。  

    此致、
    雅丽塔