This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:违反上升时间

Guru**** 2847230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, LP3470, TPS22958

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619388/tps65217-rise-time-violation

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件: LP3470TPS22958

PMIC 团队大家好、

我的客户看到启动问题、我们已确认违反了上升时间规格。

您会如何建议解决此问题? 您是否有典型的应用电路来确保即使使用快速斜坡电源轨(对于 Vusb 或 Vac)也能满足50ms 的上升时间?

感谢您的帮助、

Reed Kaczmarek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Reed、

    我会将您的问题分配给 TPS65217专家、我们会再给您。

    此致、Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    簧片、

    TPS65217的 AC (或 USB)引脚的输入电源是什么? 它是另一个 IC、还是直接应用桶形插孔或 USB 电缆?

    50ms 通常被视为缓慢斜坡时间、防止这种情况的方法如下:

    • 确保上游电源满足<50ms 的斜坡时间(通过修改软启动时序、通常使用名为 CSS 的电容器)
    • 减少 TPS65217 AC 引脚前面的大容量电容(通常设计人员添加的大容量电容大于必要的大容量电容、这将减慢斜坡时间)
    • 实现监控器+负载开关电路、在 VIN > 4平方伏之前不会使 AC 引脚上的电压斜升、因此将以更快的压摆率斜升
      • 此电路因其他原因在 TPS65217之前被推荐、并且非常有效:
        • LP3470监控器(OPN = LP3470IM5-4.00/NOPB 或 LP3470IM5-4.38/NOPB)
        • TPS22958负载开关(OPN = TPS22958NDGKR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    感谢您的回答。 我将把这些信息提供给我的客户、以了解有关输入电源选项的更多信息、并可能实施监控器+负载开关选项。

    如果有任何进一步的问题、我会联系我们。

    谢谢、
    簧片