This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:热插拔控制器建议

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944A, TPS25942A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620218/tps25944a-recommendation-for-hot-swap-controller

器件型号:TPS25944A
主题中讨论的其他器件: TPS25942A

您好!

我们正在设计一个背板系统、在该系统中将热插拔多个卡。

背板通过背板接口连接器(cPCI)为子卡提供12V 直流电压。

每个子卡具有不同的负载电流要求、例如0.45A、1.5A、2.6A。

让我知道我们是否可以使用 TPS2594x 系列、并建议使用该系列的哪个特定变体。

我尝试使用 WEBENCH 进行检查。 但无法通过工具查看设计建议。 请提供建议。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sridevi、

    感谢您的支持!
    我建议考虑使用 TPS25940A 器件。 它具有+/-8%的电流限制精度和可编程过压保护。
    每个子卡上的总电容是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rakesh 的建议。
    选择 TPS25940A 而不是我选择的 TPS25944A 有什么具体原因?
    我发现这两者的规格几乎相同。 请澄清。

    对于负载电容、其标称值应接近300uF。

    此外、还会指导我 WEBENCH 工具是否支持这些热插拔控制器。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sridevi、

    大多数规格在过流响应中都是相似的。
    TPS25940A/ TPS25942A 开始将输出电流调节到高于设定电流限值的水平、而 TPS25944A 允许瞬态负载持续4ms 的故障计时器周期。 如需更多信息、请查看 TPS25944A 数据表中的表1。

    这些器件支持 WEBENCH 仿真和设计。 您可以在产品页面的右下角找到它们
    www.ti.com/.../TPS25940
    www.ti.com/.../TPS25942A

    此致、
    Rakesh