This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:非开关电流消耗

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620705/tps61170-non-switching-current-consumption

器件型号:TPS61170

大家好、

我们是否有关于 TPS61170在器件未切换时的电流消耗的任何数据。 数据表中未显示此规格。

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配了 TI 工程师。 她将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。

    您好、Mitchell、

    您需要哪种电流? 您是否意味着 IC 已启用、但没有开关? 我将在下星期一向您提供此数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    是的、希望了解启用 IC 但不进行开关时器件的电流消耗。 请随时离线联系我、我们可以进一步讨论。

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    这里是无开关时的静态电流。 流入输入引脚的电流约为0.5mA。 流入输出引脚的电流大约为0.1uA (Vo=9V)至0.4uA (Vo=30V)。

    请您与我们分享您的应用信息、我的电子邮件地址为 helen-chen@ti.com