This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:电流低于500mA 时 TPS4h160的电流限制精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619976/tps4h160-q1-tps4h160-current-limit-accuracy-for-current-below-500-ma

器件型号:TPS4H160-Q1

大家好、我很难找到 TPS4h160-Q1的电流限制精度是多少、此时电流需要限制在500mA 以下(例如200mA)。 我如何才能得到它的估计值?


是否有任何类似的组件,但它们具有较低的电流限制接受能力(因此精度更高)?

提前感谢您的帮助、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    对于 ILOAD = 250mA、TPS4H160-Q1的电流限制精度规格为+/-20%。 这是适合您的应用的合理估算吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答,这是否精确取决于 VVS? 在数据表中,20%的精度是在 VVS = 13.5V 时,VVS 的降低/升高是否会影响这一估算?

    确切地说,tje +/-20%的精度代表255 mA 到245 mA 之间的限制,对吧?

    感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yannick、

    通常、电流限制精度不取决于 VVS 电压、因此不同的电压不会产生影响。

    对于250mA 及更高的负载电流、可保证+/-20%的精度。 低于250mA 的电流限制精度可能具有更高的变化。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您的解释,现在一切都很清楚!

    此致、

    Yannick