This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940:未使用的引脚 PGTH 和 IMON

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620566/tps25940-unused-pins-pgth-and-imon

器件型号:TPS25940

你(们)好

我们不会使用 PGOOD 功能、PGTH 是否可以连接到 GND、PGOOD 是否浮动?

此外、我们不会使用 IMON 函数、我们是否可以使引脚保持断开状态?

谢谢你

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、

    不使用 PGTH 引脚时、可将其连接到 GND、PGOOD 可保持断开或连接到 GND
    是的、IMON 引脚可以保持断开状态。

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Rakesh、为我清除了它。

    1月