This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54227:TPS54227的输出电压限制为7V 的原因是什么?

Guru**** 2925490 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54227

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619934/tps54227-what-is-the-output-voltage-of-tps54227-limitted-to-7v-by

器件型号:TPS54227

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS54227。 他们 有几个问题、如下所示。

问题1. 在 TPS54227的情况   下、使用器件的直流/直流输出未直接连接到器件(分压输出电压连接到 VFB。 但它不 是直接连接的。)  。 将 TPS54227的输出电压限制在7V 乘以什么值?

问题2. 如果输出电压设置为7.5V 或8V、 会发生什么情况?

 请提供您的答案。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    Q1:TPS54227是一款 DCAP2器件。 DCAP2表示针对固定频率的自适应恒准时控制。 对于瞬态响应、调节输出电压的唯一方法是更改 HSFET 关断时间。 对于高占空比应用、HSFET 关断时间的裕度很小、负载瞬态将比小占空比应用更糟。 这就是我们定义输出电压不高于7V 的原因。

    Q2:可使用设置为7.5V 或8V 的输出电压。 唯一需要记住的是输入电压应足够高、如12V。 需要考虑更大的电感器值才能获得相同的输出电压纹波。 为了实现更好的环路响应、还需要考虑 CFF。

    最棒的
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    非常感谢您的回复。 对客户和我都很有帮助。

    此致、
    Kazuya Nakai。