This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65190:VGH = 9V 时的 TPS65910/2是否作为电平转换器正常运行?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65190, TPS65192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618482/tps65190-does-tps65910-2-at-vgh-9v-operate-properly-as-level-shifter

器件型号:TPS65190
主题中讨论的其他器件: TPS65192

您好、LCD 团队、

   我的客户正在考虑在 VGH = 9V 时使用 TPS65190。
   VGH_min 如何进行操作?

数据表推荐了 VGH = 12Vmin 30Vtyp 38Vmax 的工作条件。
但我认为它将在 VGH = 9V 时工作、因为 TPS65192 DS 图23、
方框图显示了 PMOS (高侧)+ NMOS (低侧)和栅极控制。
它看起来 VGH =9V、可能足以支持 Vgs (PMOS)加控制输出。

收到的任何评论、
请告诉我、
Matsuro/TIJ CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matsuo、

    感谢您的查询。 对于 VGH、运行此器件所需的最小电压为12V。 无法通过方框图判断电气特性。
    系统的输入电压是多少--如何生成 VGH? 9V 是电池板的最大标准吗?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matsuo、

    您对此有什么反馈吗?我可以关闭此主题吗?

    谢谢你。
    此致。
    Ilona
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilona、

      感谢 您的建议。
    我没有客户对9V-VGH 问题的回应。
    我们将关闭此伺服请求。

    非常感谢、
    matsuro/TIJ CSC