This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2808-2:重复故障分析

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2808-2, UCC2808A-2Q1, UCC2808A-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/618778/ucc2808-2-repeated-fault-analysis

器件型号:UCC2808-2
主题中讨论的其他器件: UCC2808A-2Q1UCC2808A-2

我在50% D.C 的推挽式拓扑中使用 UCC2808-2。 由9.5v 电源供电的芯片,仅供其使用。 没有任何类型的电压浪涌 ,因此芯片驱动2个 MOSFET 驱动器

输出上没有负载、在过去、我们的工程师似乎 在这个芯片上出现了故障、他们在 VDD 输入上添加了一个20欧姆的串联电阻、这是因为这样的想法是不好的

VDD 电源有问题、但我检查过、没有发现任何问题。我自己在过去几个月中就发现了这块芯片的故障。 故障是输出 dosnt 操作和

RC 上没有噪声、我测量了流经 VDD 引脚及其5mA 的电流。我检查了数据表、很惊讶其建议的结温为85和  

"结点=环境"???? 我想知道它的真实数据( 结温)还是数据表中的错误? 。 我认为,由于 环境温度较高(8 7环境温度),我们的设计中出现了故障。  

我有另外一个问题,我看到这款芯片有一个汽车版本 ,即 UCC2808A-2Q1,这款芯片的环境温度定义为-40到125。 我想知道这两者之间的区别是什么

使其更耐高温?  

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alon、

    很抱歉耽误您的回答。 我建议您通过当地的 TI 联系人返回故障 IC 进行分析。 我已要求我们的应用工程师之一回答您的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alon、

    这意味着环境温度、而不是结温。 87C 环境温度超过 UCC2808-2的最大建议工作范围。 您能否降低环境温度以查看器件开始切换的位置?

    对于 UCC2808A-2Q1、我将其与 UCC2808A-2进行了比较、它们在功能上是等效的。 因此、我认为通过修改器件或在 ATE 测试期间通过筛选来提高参数规格。

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    损坏的部件根本无法正常工作(即使在室温下也是如此)。
     
    数据表中的温度数据是否可能正常(结温85摄氏度)  
    芯片在高温下工作时不会误工?
     
    此致
    Alon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alon、

    我认为85°C 结温对于 IC 而言毫无意义。 您可以在此处分享原理图、也可以通过 w-huang3@ti.com 向我发送电子邮件吗?

    此致、
    王新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 这里是相关的原理图。

    您是否认为数据表中提到85 c 结温时有错误?

    Regarads

    Alon