This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5569:特性

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: LP55231, LP5569, LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620571/lp5569-feature

器件型号:LP5569
主题中讨论的其他器件:LP55231LP5523

尊敬的先生  

我看到 LP5569与 LP5523和 LP55231引脚相同

我想知道 LP5569的主要优势是什么、并与 LP5523和 LP55231进行比较

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP5569与 LP5523和 LP55231不引脚相同。

    LP5569 PWM 调光频率为20kHz、无音频噪声。 LP5569检测集为256、LP5523为96。

    LP5569是低侧电流调节、而 LP5523是高侧电流调节。

    如有其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的夏季  

    1. LP5569 => 100Hz~20kHz PWM 输入/ LP5523 =>仅312Hz PWM 输入,是否正确?

    2.低侧灌电流有什么好处? 高侧电源有什么好处?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

      市场上很容易找到共阳极 LED。

    它们需要低侧电流调节。

    谢谢!

    夏季