This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 交流/直流 SMPS 电池充电器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615829/ac-dc-smps-battery-charger

主题中讨论的其他器件:PMP9638UCC28740

您好!  

 我们希望在 我们的太阳能充电器设计中添加交流/直流 SMPS 充电器作为辅助器件。

 请帮助我找到一些合适的参考设计和器件。

 规格:

CC/CV   

I/P AC 140V - 275VAC

O/P:

充电电流高达2A。

 V:14V

 电池12V/26Ah 铅酸。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ammar:

    我找不到与您的标准完全匹配的任何设计、但请考虑以下可能与您的应用接近的参考设计: www.ti.com/.../PMP9638
     
    此设计具有额外的3.3V 输出、但您可以删除该器件并根据需要调整变压器匝数比、以适应您的输入和输出电压范围。 UCC28740可提供 CC/CV 调节。
    使用 UCC28740设计计算器 www.ti.com/.../sluc487 获取与您的应用相匹配的正确参数。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 有几个问题吗?

    您的光伏 阵列(太阳能收集器)的具体说明是什么?

     每节电池的直流输入电压最小值、最大值、平均值?

    2. 每节电池的直流电流最小值、最大值、平均值?

    3.电池节数?

    4节电池配置?

    A.串联电池的数量和对齐方式?

    B.并联的电池数和 对齐方式?

    您的逆变器的规格是什么?

    1、您是否正确提供了直流输入电压14V?

    2. 1号输出电压是275V 交流电吗?

    3、输出电压2是否为140V 交流电?

    您的电池组的配置是什么?

    1。 串联的电池数量以及是否对齐?

    2。 并联的电池数量以及是否对齐?

    通过这些数字、我们可以为计算器的1.7V 10mA Lion 到15KVA 的任何设备设置太阳能充电器。 系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Richard 您关注为我们提供支持。
    该应用程序如下所示:

    电池类型为铅酸
    电池中的电池数量:6.
    蓄电池额定电压:12V
    电池容量:26AH。
    太阳能电池板打开电压:21.6.
    太阳能电池板最大电流:3.5A (大约)

    我们太阳能充电部件已经完成。 我们还想添加电源充电。
    对于市电充电、我们需要交流/直流 SMPS。
    交流输入电压:140V 至275V
    O/P 电压:14V
    电源充电电流:高达2.5A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先 、将140Vac 的电压提升至275V AC

    使用 的交流电

    将 SMPS 275vAC 构建到14Vdc

    您可以使用 webench 来设计具有各种属性的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意主充电器和太阳能充电器之间的相位兼容性问题、并使两者彼此隔离(fyi 注释)。