This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:关断输出电平约为2V

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, TLV61046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620625/tps61096a-shutdown-output-level-at-about-2v

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

您好!

我们将该器件集成到我们的电路中、发现关断电压为2V、当我跨接一个电阻器时、电流流动、并且保持在2V。

请问问题是什么? 根据文档、EN = VIN 将启动使能、并将其接地将关断。  

紧急寻求帮助。 是否有引脚兼容的替代器件可提供关断功能?  

我只是看到有人在这里遇到同样的问题。      紧急寻求您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 工程师正在处理此请求。 他将尽快答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    这不是问题、但该器件的行为正常。 当器件关断时、仍存在从 VIN 到 VOUT 的整流二极管。 您可以在数据表的第10页中看到该二极管。 因此输出电压将是 VIN 减去二极管电压。

    链接中的问题与您的观察结果不同。 已在 A 版器件 TPS61096A 中修复。

    没有引脚兼容的器件。 我是否可以知道关断时导致2V 输出电压的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jasper 的澄清

    我不明白为什么无法完全关闭芯片组的 EN 引脚首先被命名为使能。 请建议如何完全关闭此输出。

    我们已经基于此器件设计了定制 PCB、需要通过切换 EN 引脚来完全关闭输出、从而节省传感器的功耗。 我们知道、TI 系列中的其他器件、即 EN、意味着它将完全关闭输出。

    请提供建议。

    谢谢。

    上国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 EN 引脚为低电平时、TPS61096A 的内部电路和外部反馈电阻器会关闭。 不过、对于升压转换器拓扑、SW 与 VOUT 之间有一个整流器二极管。 这就是在 EN = L 时 VOUT 出现电压的原因

    您需要具有完全断开功能的升压转换器专门设计、例如 TLV61046A。 但 TLV61046A 的 IQ 远高于 TPS61096A。

    该应用的输入电压、输出电压和输出电流是多少?