This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620180/op-amp

您好、先生、

     我的要求是具有100mA 至1A 等高电流的数字电位器、该电位器直接在市场上销售、但成本太高、 我正在计划正常的数字电位器20mA 输出电流,使用电流放大器将电流放大为恒定电压,这是不可能的?哪一个器件型号适合此应用建议我在 TI 中使用适用于 DAQ 的任何解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naga、

    目标应用是什么? 您是否正在尝试创建输出范围为100mA 至1A 的电流源?

    此致、
    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目 DAQ,我们计划使用可编程数字电位器实现低成本 DAQ,我们获得的输出是模拟电压。数字电位器的最大输出电流为20mA,这就是为什么我计划使用运算放大器保持恒定电压和最大输出电流?可以进行设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目 DAQ,我们计划使用可编程数字电位器实现低成本 DAQ,我们获得的输出是模拟电压。数字电位器的最大输出电流为20mA,这就是为什么我计划使用运算放大器保持可编程电压和最大输出电流的原因?可以进行设计?