This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625:低输出电流时效率较差

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620293/lmr23625-poor-efficiency-at-low-output-current

器件型号:LMR23625
主题中讨论的其他器件: TPS82130

您好!

我们在其中一个设计中使用 LMR23265稳压器。 根据我们的理解、稳压器应在低负载条件下具有良好的效率。 在我们的测试过程中、我们观察到稳压器在低负载条件下的效率太差。 下面是效率测量期间的测试条件。

情况:1.
输入电压:12.09V
输出电压:4.74V
负载电流:1.06mA
观察到的输入电流:25.06mA
Observerd 效率:1.66%

案例2
输入电压:11.89V
输出电压:4.28V
负载电流:1380mA (1.38A)
观察到的输入电流:620mA
Observerd 效率:80.13%


根据数据表、稳压器应在低负载条件下以 PFM 模式运行。 以确保我们也探测了稳压器的 SW 引脚。 下图显示了捕获的波形、

这些波形显示稳压器仍仅在 PWM 模式下运行。 请告诉我们、设计中是否需要注意任何事项、以便在低负载运行期间获得更高的效率。

此致
Gireesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 LMR23625C 或 LMR23625CF、因为最终的 F 意味着强制 PWM 模式、因此没有轻负载 PFM 模式

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们使用器件型号为 LMR23625CFDDAR 的稳压器。 请告诉我们 LMR23625CDDAR 稳压器在低输出电流条件下是否具有高效率(进入 PFM 模式)。 另外、让我们知道 LMR23625数据表的哪一部分提到了器件型号变化的详细信息(F 在末尾表示强制 PWM 模式等)。

    此致
    Gireesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您有一个强制 PWM 操作的部件。 您可以查看数据表中的第5节(器件比较表)
    www.ti.com/.../lmr23625.pdf

    接下来用非"F"部件替换 IC、您将在轻负载时获得高效率

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎 Arief 帮助您解决了 LMR23625设计的效率问题。 如果您只有12V 输入、并且不需要额定输入电压为36V 的器件、那么较低的输入电压器件通常会更高效。 您可以查看 TPS82130以了解此类器件的示例。