This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22860:需要 Vin、Vbis 和 Von 引脚上的典型和最大 IQ

Guru**** 2606045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620658/tps22860-need-typ-and-max-iq-on-vin-vbis-and-von-pins

器件型号:TPS22860

数据表表表7.5和图4、5和7难以解释和核对。 kΩ VBIAS = 2.5V、VIN = 2.5V、von = 0V 且10k Ω 电阻连接至 VOUT 的用例、我想知道流入 VIN 和 VBIAS 引脚的总电流( 典型值和最大值为25°C)。 对于 VBIAS = 2.5V、VIN = 2.5V、von = 1.8V 且 VOUT 开路的用例、我想知道流入 VIN、VBIAS 和 von 引脚的总电流(典型值和最大值为25°C)。

 

我在另一种方法中发现此数据为3.3V、但需要将其作为上述2.5V 条件。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    我们没有这些特定数据、因此为了提供这些信息、我们需要在实验中对其进行测试。 我的理解是、您希望完成两项测试、如下所述:

    测试1.

    • VBIAS = VIN = 2.5V
    • VON = 0V
    • R_LOAD = 10kΩ Ω
    • TA = 25C 和85C

    测试2.

    • VBIAS = VIN = 2.5V
    • VON = 1.8V
    • R_LOAD =开路
    • TA = 25C 和85C

    对于这两个测试、将测量流入 VIN、VBIAS 和 VON 的总电流。 是这样吗?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius