This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/619784/lm2596-lm2596

器件型号:LM2596

我想弄清楚是什么导致了我的2个 LM2596-5V 器件出现故障、它们在~49欧姆的引脚1和引脚2之间产生了低阻抗。 它们在两个不同的相同设置中失败。 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请附上您的原理图和布局以及输入、输出和负载规格。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的原理图和布局。 负载为1A、与3个 ARM 处理器相结合、其中一个处理器的电流为0.5A、另两个处理器的电流为0.25A。

    谢谢你

    码头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图和布局看起来不错。

    基于此视图、我假设这些过孔将进入良好的实心接地层。

    您可能希望顶部有更多的接地层用于散热;我无法看到整个区域。

    我会直接从 C203而不是电感器获取 FB 输入。  您可以扩展

    您现在必须将小迹线接入 C203的(+)。

    但是、这些问题可能会也可能不会影响您看到的问题。

    损坏是在加电时还是在一段时间后发生??

    您能否在损坏事件期间监控输入电压和开关节点?

    输入电压是否有可能高于器件的绝对最大值?

    或者某个负载将 Vout 拉至接地以下??

    这些情况可能会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您查看我的问题。 测试中发生故障-在经过一整天的设置和测试后的最后一夜燃烧过程中。 不容易复制。 将事件放在示波器上的机会很小。

    我的电源经过良好调节、还有4个连接到同一输入电压上、一个是5V、3个是可调节的+15V、-15V 和+12V。

    有趣的是、它从 PIN2到引脚1具有~50R、从而在输入信号电平上产生直流电压、该电压在输出(PIN2、当然还有 Far 输出和 FB 引脚4)上呈现。 没有振荡。 我希望从这一信息中获得提示。

    我一直关注"半月"上的这个方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在正常老化测试或正常运行期间发送输入电压和开关电压的示波器截图?

    波形中可能有线索。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1输入、Ch2开关输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来不错。

    我会将损坏的器件退还给 TI、我们会尝试对其执行一些 FA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    非常感谢您的见解和时间。 我会将器件退还给 TI、用于 FAM。

    我喜欢这次会议!

    此致、

    码头  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、安排将器件发送回 FA 的首选方式是什么?
    谢谢你
    码头
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将其转发给我们的此器件的 FA 经理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在要等。 谢谢你
    此致、Marina
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请填写所附表格、并将器件发送至以下地址:

    应用工程师                                                                                                            

    2900半导体博士

    大厦 e

    美国加利福尼亚州圣克拉拉95051

    注意:QEM 管理员

    电话:669-721-5316

    e2e.ti.com/.../fa_5F00_request.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将收集信息并发送器件。 谢谢你

    此致、

    码头