This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19536KTT:CSD19536KTT /如何计算功率耗散和 Tj

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19536KTT, LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620635/csd19536ktt-csd19536ktt-how-to-calculate-power-dissipation-and-tj

器件型号:CSD19536KTT
主题中讨论的其他器件: LM5060

您好!

现在、我的客户计划 将 CSD19536KTT 与 LM5060配合使用、现在他们正在询问如何计算开启期间浪涌电流导致的功率耗散和 Tj。 他们将计划测量外壳温度、并使用 RθJC 计算 Tj。 如果您可以使用以下简单示例条件对其进行解释、我们将不胜感激。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、
    在本示例中、您可以通过两种方法来查看它。

    您可以采用保守的方法、假设1A 最大值* 10Vin = 10W。

    对于1ms 脉冲、数据表上的图1显示了 ZthJC 值为~ 0.15 * 0.4degC/W = 0.06degC/W

    因此、10W * 0.06摄氏度/瓦=温度升高0.6摄氏度。

    不过、您还可以说(可能更准确)、在这1ms 的持续时间内、平均电流仅为0.5A、使用该值、可得到5W 和0.3度的温升。