This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:BQ34z100-G1学习问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620197/bq34z100-g1-bq34z100-g1-learning-problem

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

我将 bq34z100-G1与8节 LiFePO4搭配使用、首先、我想进行学习周期。 我已执行以下步骤:

1.启用它

2.将电池组充满电。

3.让它放松2小时。  

4.将电池组放电至电池端接电压(3000mV,相当于电池组为24V),并让电池组放电5小时。

但是、MaxError 没有更改为5%、它是3%、并且"已学习状态"和"更新状态"等于0x05。

现在我重复这个周期、但恐怕最大误差仍然为3%。 我做得不好的事情是什么?

这里是 bq34z100-G1的寄存器、以防它们有用。  

非常感谢您的回答、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你一切都很好。 最大误差为3、这意味着 Qmax 已更新、但电阻尚未更新。 一旦发生这种情况、最大错误将变为1、更新状态将为06。 要成功更新电阻、您需要确保您使用的化学 ID 正确、并且必须确保您使用的放电电流介于 c/5和 c/10之间... 最好使用 c/7
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    1.电阻在什么时候更新?
    2.在以 c/7速率进行放电期间? 我还需要考虑其他条件吗?
    3.放电期间电阻的更新频率如何?
    3.哪些参数将告诉我器件已准备好更新表电阻?
    4、现在该电阻如何更新?

    非常感谢您的回答、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gorka、
    1.电阻更新仅在放电过程中发生。 仅当您处于放电状态500秒后、才会更新数据闪存的电阻。
    2.无条件,充电后2小时放松时间过后,只需使用恒定电流进行充电。
    3.有15个网格点,前8个点的间距相等,后6个点的间距相等。 当监测计更新一个网格点时、表的其余部分也会通过推断进行更新。
    4.休息2小时后,便可开始放电。
    5.您的电阻表将不同于您开始使用的电阻表。 此外、至少其中一个表上的 Ra 标志将为0055。

    谢谢
    Onyx