This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 就地为双极电源电池充电

Guru**** 2589560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620679/charging-bipolar-supply-batteries-in-situ

主题中讨论的其他器件:BQ24725A

我正在设计一个器件、该器件将具有两个串联的7.2V 锂离子电池组、用于产生双极电源。  电池之间的串联连接是 PCB 的接地端。   无法取出电池进行充电。  一个电池组的负载比另一个电池组更大、因此它们不能串联充电(使用4芯电池充电器);我将为每个电池组使用一个充电器 IC。  但是、两节电池需要同时充电。

到目前为止、我想为这些电池充电的唯一方法是在充电期间断开电池之间的连接及其与负载的连接。  我要通过将所有这些导线连接到多引脚充电器插座来实现这一点。  为了实际操作硬件、用户需要插入一个环回插头、以便在电池和负载之间建立所有必要的连接。  是的、在运行期间、我还需要断开充电器 IC 之间的 Vin 和 VSS 连接、并为每个 IC 使用本地 VSS。  

麻烦、您是否同意?  有更好的想法吗?  谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "一个电池组的负载比另一个电池组的负载更大"和"两个电池组需要同时充电"
    您似乎有两个电池和两个系统负载、并且使用相同的输入源共享。
    在这种情况下、您可以使用两个电池充电器为电池充电并为每个系统负载加电。

    如果系统没有 SMBus、请检查 bq246xx 或 bq2417x。
    如果系统具有 SMBus、请检查 bq24725A。