This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24030:BQ24030温度监控

Guru**** 2414840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620508/bq24030-bq24030-temperature-monitoring

器件型号:BQ24030

我可以将100k NTC 热敏电阻(数据表中的10k)与 bq24030充电器一起使用吗? 或者、在不需要电池温度监控的情况下、我是否可以使 TS 引脚保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于 TS 引脚具有恒定电流源并设置电压阈值、因此您只能使用10k NTC 热敏电阻。 如果您不打算使用该引脚、只需在该引脚上放置一个正常的10K 电阻器即可。
    此致、
    Raheem
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    感谢您的快速回复! 是的、我已经在 EVM 电路板原理图中找到了这个简单的解决方案。

    此致、

    尤金