This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:内部上电复位

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620486/tps65311-q1-internal-power-on-reset

器件型号:TPS65311-Q1

您好!

哪些寄存器由内部上电复位复位来复位的 VIN 阈值电压是多少伏?

我的客户需要此值来认证器件。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    上电复位阈 值通常为3.6V 下降和4.2V 上升、  如下电气特性表所示。

    这是他们需要的吗?

    此致、

    Rick S.