This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关断时的栅极电压

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620428/lm5069-gate-voltage-when-off

器件型号:LM5069

你好、

我计划使用 LM5069来保护电路免受过压、反向电压和过流情况的影响。  看起来足够简单、可以使用。

典型输入电压为32V、但可能高达40V。

我是否正确地阅读了数据表、即当器件出于任何原因关闭 MOSFET 时、它会将栅极引脚拉至"接地"?  这可能会在关断期间将栅极拉至-40V (VGS)、同时输出端仍有电压。  对吧?

大多数高电压大电流 FET 仅支持+/-20V VGS、这让我感到担忧。

来自 TI 的人能听到这个问题吗?  这似乎是一种缓慢地杀死 MOSFET 的好方法、我想知道 TI 是否有任何缓解策略。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    请参阅7.2中的方框图。 齐纳二极管位于 GATE 和 OUT 之间。  因此、栅极不会超过低于 Vout (源极)的二极管正向压降。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能相信我错过了这个机会。  这更有意义。

    谢谢 Brian。