This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM3320-BATT-EV:调节电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620240/sm3320-batt-ev-adjust-the-voltage

器件型号:SM3320-BATT-EV

尊敬的 TI 员工:

 我已购买设计参考产品 SM3320-BATT-EV。 但该参考设计系统显示为12V 商用汽车铅酸电池充电。 例如、如果我想将其应用于电压更高的系统、则输出负载为电池或直流总线、其电压约为20-65V。 我能否仅通过调整该基准的某些参数来实现它? 我的意思是、此设计参考产品是不可更改的? 如果我可以针对我的应用进行更改、如何将输出从12V 更改为(20-65V)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我是高功率驱动器组织的应用工程师。 此查询最好由控制器组织中的一名工程师解决。 我已将其转发至相应的产品线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    感谢你的帮助。

    您能否给我们发送一个转发给您的链接? 我无法在论坛上找到它。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com.cn/.../sm3320-batt-ev 此处是 SM3320-BATT-EV 的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、在这个设计上、这是不可能的。

    您可以查看我们在 powerSUITE 中支持的解决方案,但我们没有此特定设计,也没有计划在其中支持它。