This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54260:输入电压正负相反

Guru**** 2767185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/620568/tps54260-input-voltage-plus-and-minus-are-reversed

器件型号:TPS54260

您好!

我正在检查 TPS 54260的工作情况。
输入电压施加+48V 的电压。
如果输入电压正负反向、会出现什么问题?
是否存在烟雾或点火的可能性?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反转任何器件上的输入电压都会导致大电流流并可能损坏器件。

    如数据表的绝对最大值表中所述、输入电压不得低于接地0.3V。